This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万RZ的替代品

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615645/replacement-for-dp83867rz

主题中讨论的其他部件:DP8.3867万ISDP8.3867万IRDP8.3867万CRDP8.3867万EDP8.3867万CS

大家好,

客户需要更换DP8.3867万RZ。   DP8.3867万RZ已过时,但现在 DP8.3867万IR,DP8.3867万CR,DP8.3867万IS,

DP8.3867万E和DP8.3867万CS处于活动状态。 那么,哪个设备可以替代 DP8.3867万RZ?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨Mickey,

    您确定这是正确的零件号吗? 我在TI的网站上看不到它,Digikey,mouser,octopart,并且返回零谷歌结果;最后一个结果尤其奇怪,因为即使是廉价的中国部件也会在汇总数据表网站上出现一些内容。 您是否能够提供数据表,以便我可以看到哪些参数需要在新零件中匹配?

    此致,
    尼克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nicholas,

    感谢您的帮助。我将与客户确认。