This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DS90UB964-Q1:DS90UB964设置问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/614880/linux-ds90ub964-q1-ds90ub964-setting-problem

部件号:DS90UB964-Q1

工具/软件:Linux

您好:

我使用 一个相机+ ti ds90ub913 + ds90ub964,我只使用一个端口,使用IPU =0,CSI =1,vc_id =1,现在有一些问题,我使用测试内核(mxc_v4l2_tvin.c),以下是测试视频。

e2e.ti.com/.../VID_5F00_2017.0802万_5F00_102622.mp4</s>10.2622万

Q1:视频颜色全部为绿色。

Q2:显然使用了port0,但有四张图片

Q3:当我移动摄像机时,屏幕转换非常慢,变化后10秒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们已收到您的问题,应用工程师将进行审核,然后我们才能提供回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Qiyang,
    能否通过我的电子邮件地址steven-shi@ti.com向我展示您的项目消息?例如,处理器接口为UB964? 应用程序?...
    有关您的问题,请查看:
    Q1:视频颜色全部为绿色。
    答:处理器似乎无法从"Camera + UB964"恢复正确的原始数据。 请检查摄像头传感器输出规格和UB9664的寄存器0x73~0x76?

    Q2:显然使用了port0,但有四张图片
    答:问题可能来自处理器输出格式设置(与UB964连接)。 对于UB964,您只能将RX0输入转发到CSI端口。

    Q3:当我移动摄像机时,屏幕转换非常慢,变化后10秒
    答:视频显示源来自处理器,因此请检查处理器输出设置。谢谢。

    此致。
    Steven