This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:冷起动VCC

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615282/sn65dsi84-cold-start-vcc

部件号:SN65DSI84

您好,

我们的客户使用SN65DSI84,对"冷启动VCC"有一些疑问。

我附上文件写一些问题。

e2e.ti.com/.../SN65DSI84_5F00_VCC_5F00_rampup.pdf

请告诉我答案。

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Naoki,

    在1.8 Vcc达到其90 % 后,应保持EN端子1毫秒。

    当GPIO用于控制EN计时时,不需要外部电容器。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!

    感谢您的回复。

    当GPIO不用于控制EN计时时,
    是否需要将电容器连接为200nF才能进行首次重置?

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Naoki,

    正确。 建议使用 200nF 电容器。  但是 ,RC电路的值可以调整,以确保在Vcc电源达到推荐的最低工作电压后,出现从低到高的转换。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jose,

    感谢您的回复。

    谢谢!
    Naoki Aoyama