This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVDA540-Q1:SN65HVDA540-Q1是否支持ISO1.1898万-3标准?

Guru**** 2653075 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVDA540-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615704/sn65hvda540-q1-does-the-sn65hvda540-q1-support-the-iso11898-3-standard

部件号:SN65HVDA540-Q1

大家好,

我的客户正在寻找产品低速CAN收发器。

他们需要Vcc 5V和Vio 3.3V的产品。

那么, 我将推荐SN65HVDA540-Q1。

 SN65HVDA540-Q1是否支持低速CAN标准(ISO1.1898万-3)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Charles:

    不能,遗憾的是,TI的CAN收发器都没有设计为支持ISO 1.1898万-3物理层。 我们的设备以ISO 1.1898万-2/5中定义的高速CAN物理层为目标。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。