This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:建议UART线路的信号上升/下降时间

Guru**** 2958020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/614571/tusb3410-recommend-signal-rise-fall-time-of-uart-line

部件号:TUSB3410

您好,

请告诉我UART线的建议信号上升/下降时间(Trise和Tfall)。
UART线是_RTS,_CTS,_DTR和_DSR。


此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Shimizu:

    我们正在查看,我们将很快向您发送信息。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Shimizu:  

    您使用的是RS232还是RS486?

    此致,

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roberto:

    感谢您的支持。

    我们不使用RS-232或RS-485。
    我们只想知道正确使用的规则。

    此致,
    Shimizu