This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9536:针脚1确认

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615876/pca9536-confirmation-on-pin-1

部件号:PCA9536

一个愚蠢的快速问题,有人能帮我确认这是针脚1吗? 该软件包与 数据表中显示的不匹配,只想在使用前进行确认!

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Justin,您好!

    是的,这是引脚1。

    最大