This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:关于Linux驱动程序版本

Guru**** 2584505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615585/dp83822i-about-linux-driver-version

部件号:DP8.3822万I

大家好,

我想知道DP8.3822万的Linux驱动程序版本。
我使用了Linux驱动程序版本4.0 ,但无法构建TI提供的开放源代码。

请告诉我可以使用DP8.3822万的Linux版本。

此致,
Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sho,您好!

    DP8.3822万可与主线中提供的现有phy.c驱动程序配合使用。
    请参阅此处: git.kernel.org/.../phy.c

    如果您有一个现有的PHY驱动程序,那么只要您更改了位于寄存器0x3h和0x2h中的PHYID和VendorID,您就可以将其与DP8.3822万一起使用。 此外,请检查代码将执行哪些命令。 并非所有PHY都具有相同的寄存器配置。

    但是,最简单的方法是使用phy.c驱动程序。

    此致,
    罗斯