This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 支持SGMII的部件

Guru**** 2584505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615596/parts-that-support-sgmii

主题中讨论的其他部件:DP8.3867万EDP8.3867万ISDP8.3867万CS

大家好,  

TI是否生产任何能够使用SGMII的部件? 非常感谢您为查找此类部件提供任何帮助。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Angela:

     我不清楚您所说的"能够使用SGMII"是什么意思。  我们确实有可以配置SGMII总线的处理器,例如,请参阅此E2E线程: https://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/t/300759 。30.0759万。

    这是您想要的吗?

    为您服务,

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿Angela,

    我和Leonard在一起,您的请求需要更多信息,以便我们能够帮助您找到解决方案。 但是,我想我应该提到,如果您不是在寻找处理器,而是寻找PHY,TI确实会提供三个支持SGMII通信的处理器。 它们是DP8.3867万CS,DP8.3867万IS和DP8.3867万E。 您也可以在 我们的以太网产品组合中找到它们。

    我希望这对您有所帮助,如果您向我们提供更多信息,Leonard或我将能够引导您朝着正确的方向前进。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nick和Leonard,

    很抱歉混淆了,我正在寻找PHY。 这三种产品之间有何区别? 我如何知道哪些应用程序适合我的应用程序?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Angela,

    这三种系统之间的主要区别在于它们的额定温度。 CS为0C至70C,is为-40C至85C,E为-40C至105C。 除非您提供有关您的项目或应用程序需求的更多规格,否则我将无法帮助您做出决定。 细节越多越好。

    此致,
    尼克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,gotcha。 我将查看这些数据表,如果您不介意,我可能会在今晚或明天向您提出更多问题!

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Angela,

    听起来不错,我希望您能找到所需的答案。 如果您对我们有更多的问题,而且这些问题完全没有问题,我们将随时帮助我们的优秀客户。 但是,在寻求帮助之前,我鼓励您尝试自行确定答案,看看您是否可以找到答案。 我发现这确实有助于人们更好地了解他们正在使用的零件以及如何应用它们。

    如果您确实发现存在您无法解决的问题,那么我们会尽一切努力回到E2E社区,我们将尽力提供帮助。 但是,我想在您发布问题时,请将其纳入新的主题,而不是这一主题。 您的问题的答案可能会帮助其他人,如果您相应地命名您的主题,其他人将能够使用我们的搜索功能更快地找到它。 与这些芯片相关的技术问题超出了此特定线程的范围,对其他人没有帮助。

    此致,
    尼克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    几乎忘记了,如果您能验证此线程上的任何帮助您解决问题的答案,那将是非常好的。 我们喜欢知道我们能够帮助您解决您面临的挑战。

    此致,
    尼克