This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Ucc2.152万:辅助侧驱动器之间的隔离电压

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615776/ucc21520-isolation-voltage-between-drivers-on-secondary-side

部件号:UCC2.152万

亲爱的人们!

问题涉及所有UCC2152X和UCC2052X系列。

在数据表中指定A和B驱动器之间的隔离电压为1500 VDC。

作者是指单极电压(VSSA - VSSB < 1500 VDC)还是双极电压(ABS (VSSA - VSSB)< 1500 VDC)?

如果我使用半桥拓扑,我是否必须使用驱动器B作为低侧晶体管驱动器,驱动器A作为高侧?

或者,我也可以使用驱动器A来控制低侧,使用驱动器B来控制高侧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dmitry:

    非常感谢您的提问。

    该值是绝对值,这意味着|VSAS-VSSB|<1.5kVdc。 您可以将任何信道用于高侧或低侧。

    谢谢!