This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.574万BEVM-741:TPS2.574万BEVM-741

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615636/tps25740bevm-741-tps25740bevm-741

部件号:TPS2.574万BEVM-741

您好,

我们设计了支持USB供电的电源组(C型和A型)。

输出电压要求:5至20伏….基于电流.. USB端口应根据需要支持约5至20伏的电压..

为了进行分析,我们选择了USB PD源控制器作为(TPS25.274万B),升压转换器(LM5175)和3芯锂电池充电器(尚未选择)。

我们需要您的支持,以便为我们的设计选择正确的零件。

所需要求:

1.USB -PD源 费用controllere2e.ti.com/.../USB_5F00_PD_5F00_TI_5F00_Rev2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Saranya,

    TPS2.574万B正处于正确的轨道上,因为此器件主要用于充电器和电源组。USB DFP控制器(TPS2.574万B)具有两种电压设置5V,9V,15V,20V和5V,9V,12V,15V,这些电压设置是基于连接到CTLx引脚的分压器固定的。 由于TPS2.574万B是一种状态机器件 ,因此它在设计上不会有太多的复杂性。 如果关注PDO灵活性,建议查看TPS6.5986万,因为PDO可通过应用定制工具进行编程。

    此致,

    Jimmy Hua