This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万:VBUS_DET Hi On Power-Up

Guru**** 2582705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615536/tps65986-vbus_det-hi-on-power-up

部件号:TPS6.5986万

您好,

我们看到了一个问题,即即使未检测到C型电缆,我们的VBUS_Detect事件GPIO在启动时仍会在大约40毫秒内处于高位。

初始值设置为0,并且未启用内部上拉/下拉。

我们在PP_5V0上确实有一个始终接通的电源,但通道FET应该阻止任何电源通过,即使在启动时也是如此。正确吗?

我可以通过电子邮件发送原理图和.pjt文件。

谢谢!

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    编辑-

    它应显示No type C cable * connected (无C型电缆*已连接*)。

    谢谢!
    Josh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Josh:

    所有FET将在启动过程中打开。 只有在与港口合作伙伴协商PD合同后,FET才会关闭。

    谢谢!
    Eric