This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS885:交换功能如何

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVS885, SN74CB3Q3345

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/614930/sn65hvs885-how-swap-function

部件号:SN65HVS885
主题中讨论的其它部件: SN74CB3Q3345

它可能关注的对象

我们客户的系统需要热插拔功能。
对于数字输入单元,他们正在考虑SN65HVS885,但他们担心在热插拔计时时输入电压为负时的保护问题。

是否有任何关于上述问题的建议?

如有答复,不胜感激。

谢谢,致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    遗憾的是,我们没有内置热插拔计时的DE/串行器。

    但是,您可以将一系列1:1开关作为一种隔离形式放置在输入引脚上,如SN74CB3Q3345 (如果隔离关闭电源,则为8通道1:1开关)。  

    您可以在插入期间关闭开关,然后在热插拔计时后,将开关作为短路启用,以允许信号通过。

    请参阅下面的应用说明以了解更多详细信息:

    谢谢!

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Louie

    很抱歉,我提供了足够的信息。

    在其系统中,输入电压需要24V,因此建议的SN74CB3Q3345无法使用。

    我们已经寻找了任何合适的设备,但我们无法找到。
    是否有任何替代SN74CB3Q3345的建议?

    如有答复,不胜感激。
    谢谢,致以诚挚的问候。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    遗憾的是,我们目前没有任何8通道1:1开关,额定电压为24V,并提供断电保护。

    谢谢!
    路易