This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:双端口配置中的UART问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615303/tps65982-uart-problem-in-dual-port-configuration

部件号:TPS6.5982万

大家好,

在双端口笔记本电脑配置中,我们有一个问题需要紧急解决。  

主要和次要通过UART连接。 在某些情况下,即使我看到UART通信,辅助设备仍处于启动状态。 请参阅下文。

 

  1. 主电源打开->辅助电源打开:工作正常
  2. 辅助电源打开->主电源打开:工作正常
  3. 主电源打开->设备连接到主端口->主PD已收缩->辅助电源打开:辅助电源在引导时保持
  4. 设备连接到主电源(无PD合同)->主电源接通->主电源接通->主电源接通->辅助电源接通:辅助电源在引导时保持
  5. 设备连接到主电源(无PD合同)->主电源接通->主电源接通->设备断开->辅助电源接通:辅助电源在引导时保持
  6. 电源连接到主电源->主电源打开,电池电量耗尽->辅助电源打开:辅助电源在引导时保持

 

对于所有这些情况,如果主设备的PD已签约,则辅助设备仍处于启动状态,并且无法正常通过UART接收固件。 当我检查辅助的引导标志时,UART通信似乎有错误。 请参阅下文。

请您紧急检查此问题吗? 我的客户必须很快建造下一块主板,如果需要,他们需要更换电路。

此致,

Sean Moon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sean,

    请查看您的收件箱中的回复。

    谢谢!
    Jaime