This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64MB201:如何处理未连接的输入?

Guru**** 2871700 points

Other Parts Discussed in Thread: DS64MB201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615446/ds64mb201-what-should-i-do-with-unconnected-inputs

部件号:DS64MB201

我正在使用DS64MB201。 但是,我只使用了一半的车道,另一个没有连接。 我是否可以让它保持浮动状态,还是需要终止它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,您好!

    输入端子将在内部端接100欧姆,因此您应该可以保持它们浮动。 我建议如果您想确定不会发生短时脉冲波形干扰,您可以使用对GND的串联电阻以100欧姆差分阻抗端接它。 这实际上就像低输入一样,输出始终会驱动低电平。

    如果这回答了您的问题,请通过单击绿色验证按钮验证以下解决方案,这有助于其他人更快地找到解决方案! 如果您还有其他问题,请随时发送给我们,我将尽快回答。

    此致,
    尼克