This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4392万:如何区分CDP和DCP与BQ2.4392万

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/614897/bq24392-how-to-differentiate-cdp-and-dcp-from-bq24392

部件号:BQ2.4392万

您好,

根据表1。 检测表在数据表中,我看不到BQ2.4392万如何使用任何状态引脚来区分CDP和DCP之间的检测结果。  CDP和DCP的CHG_AL_N为低,CHG_DET为高。  我们如何才能区分这两个条件?

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    没错,CHG_DET输出不区分DCP和CDP,知道它是否为DCP的唯一方法是当DP/DM短路时。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。  如何也使用SW_OPEN引脚?  芯片中的状态引脚的任何组合是否有助于在CDP和DCP之间进行差异?

    谢谢!

    Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    部分地,如果sw_open为低电平,则它不能是DCP,但当sw_open=Hi-z时,您将不知道它是DCP还是CDP。
    如果您的实施将是一个封闭的实施,您可以在其中控制这些类型的方案,那么这应该是可行的。
    此致