This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:维持背信道通信的限制

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB914A-Q1, DS90UB913A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/614676/ds90ub914a-q1-constraints-on-maintaining-back-channel-communication

部件号:DS90UB914A-Q1
主题中讨论的其他部件: DS90UB913A-Q1

您好,

我的客户 正在考虑使用DS90UB913A-Q1和DS90UB914A-Q1的系统。

电路设计完成,软件设计完成。

他们正在按照下面URL的应用说明进行设计。

http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/snla222/snla222.pdf

他们对背信道通信的关注模糊不清。

设置寄存器并建立反向信道通信后,通信将中断,是否存在任何限制?

例如,如果中断时间是通信开始后的几微秒,则通信将被取消。

请告诉我,在过去这种特殊情况下,是否有这种沟通中断的情况。
因为 我的问题很模糊,如果有过去的问题,我希望大家分享。
此致,
Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,您的问题已收到并分配给应用程序查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    此问题是否有任何更新?
    我正在等待信息更新。

    此致,
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    在执行反向信道通信和I2C时,确保存在稳定的锁定条件非常重要。 初始配置后,通常将摄像机设置为适当的PCLK频率,这将导致暂时重新锁定913A-914A。 在此期间,任何尝试通过反向通道进行的I2C事务都可能被中断,因此到远程从属设备的I2C应该由Lock pin = High来进行门控。 将PCLK设置为最终频率后,发出数字重置为914A,以实现数据表中所述的一致初始化。