This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:如何配置TUSB9261

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/614558/tusb9261-how-to-configure-the-tusb9261

部件号:TUSB9261
主题中讨论的其他部件:HD3SS3212TIDA-0.0882万

对于TIDA-0.0882万:USB Type-C HDD:HD3SS3212参考设计,PD控制器与MUX一起使用。 是否有办法将TUSB9261芯片连接到来自USB Type-C连接的信号? 我希望进行USB Type-C到SATA的转换,但不需要额外的PD控制器和MUX部件。 我可以这样做吗? 如果我不连接DP/DM线路,会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    不能,TUSB9261的固件只能用作SATA到USB,为此,您必须为TUSB9261写入自己的固件。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elias:

    感谢您的回复! 我想你可能误解了我的意图。

    我希望有一个上游USB Type-C连接,连接到TUSB9261,然后连接到SATA端口以进行SSD连接。 我想知道是否需要此开发套件中的额外组件(MUX和PD控制器)来执行此操作,因为DP/DM线路将PD控制器连接到TUSB9261。 为什么我不能使用USB Type C连接,TUSB9261和SATA连接? 从USB Type C到SATA的简单转换?

    提前感谢!
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您只需将TUSB9261的DP/DM连接到Type-C连接器,即可正常工作,但您将无法获得真正的"type-c"功能。
    要使其符合Type-C,您需要控制器。
    此致