This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:重置计时

Guru**** 2584515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615246/dp83822i-reset-timing

部件号:DP8.3822万I

您好,

我的客户有关于DP8.3822万I的问题。

[Q]

在H/W重置计时中,是否需要先断言(逻辑高) reset_N pin,然后断言(逻辑低)?  

请参考以下数据。

在以下时间安排下是否可以接受?

此致,

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi,您好!

    在将其拉低之前,您无需重置高电平。
    我将复位设置为高的原始图表的原因是,在通电后,复位将会高,因为有内部上拉。
    如果用户要将设备置于重置状态,则需要将其拉低。 我的复位也很高,因为它帮助我向客户展示T1是如何定义的。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ross:

    感谢您的快速响应。
    好的,我理解你的所有评论。

    感谢您的合作。

    此致,
    Hiroshi Katsunaga