This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3088E:全/半RS485

Guru**** 2825125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615432/sn65hvd3088e-full-half-rs485

部件号:SN65HVD3088E

尊敬的先生  

TI是否具有类似MAX3089E的引脚可选解决方案?

引脚可选全双工/半双工操作
(MAX3089E)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    不能,很遗憾,我们没有一个设备允许在半双工和全双工模式之间进行基于引脚的选择。 但是,这可以通过外部开关来实现,当需要半双工模式时,该开关可以将A线连接到Y线,将B线连接到Z线。

    最大