This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万EVM:tps6.5983万evm BoosterPack CAN' t支持4cc命令?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/614868/tps65983evm-tps65983evm-boosterpack-can-t-support-4cc-command

部件号:TPS6.5983万EVM

我正在学习带有BoosterPack板的TPS6.5983万,但我发现它总是返回“!CMD”至我的4CC命令,

我只想确认BoosterPack固件是否支持4CC命令?

如果没有,请告诉我如何支持4CC命令?

非常感谢您的帮助,

 

[12]替代模式发现启动(AMD)

[13]从任意登记册中读取

[14]写入任意登记册

[-1]退出

> 1.

初始设置

       HardResetType          hardreset_None

发出HRST (PD硬重置)

CMD状态错误:!CMD.

最终设置

       HardResetType          hardreset_None

>  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    TPS6598x-EVM都支持4CC命令。 您发送的哪个命令会以!CMD响应?
    作为快速测试,您可以在VBUS通道上运行ADC命令以确认正在发送4CC命令。

    谢谢!
    Eric