This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:28.050Gbps数据速率设置

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/614604/ds280df810-setting-for-28-050gbps-data-rate

部件号:DS280DF810

您好,

我们正在考虑将DS280DF810用于QSFP28。 数据速率为28.050Gpbs。 但是,我们无法找到通用/标准数据速率的寄存器设置。 请提供28.050Gbps设置吗?

此致,

Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Toshiuki-San,

    确定28.05 Gbps的正确寄存器设置的方法是使用编程指南(SNLU182)的第6.7 节中的公式。 这些公式将显示如何计算ReG_0x60,ReG_0x61,ReG_0x62和ReG_0x63的值。 然后,按照表25中的步骤,您可以在设备中对这些值进行编程,以设置数据速率。

    对于28.05 Gbps,生成的寄存器值为:
    REG_0x60 = 0x33
    REG_0x61 = 0xC6
    REG_0x62 = 0x33
    REG_0x63 = 0xC6

    此致,
    凯西