This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:需要交流耦合器盖吗?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615118/ds125df1610-need-ac-coupling-caps

部件号:DS125DF1610

大家好,

我将把DS125DF1610FB与标准SFP+ 10Gbps光学模块连接起来。 您能否建议是否为Tx线添加交流耦合帽? 我已经看到一些设计有盖,但是由于盖是SFP模块内部的,我宁愿将它们从主板上取下,以获得更好的信号完整性。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,
    除了我上面的问题外,我还有一个I2C总线被拉至3.3V,直接连接到DS125的SDA和SCL引脚。 这些针脚部分通电是否友好? 由于它们将在2.5V电压轨之前出现,它们是否会导致任何通电问题?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    DS125DF1610和SFP+连接器TX引脚之间不需要交流耦合电容器。 正如您所指出的,这些电容器包含在SFP+模块中。

    此致,
    凯西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您所描述的实现没有问题。 即使DS125DF1610未通电,也可以将SCL和SDA引脚拉至3.3 V。

    此致,
    凯西