This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:CAL_CLK_In电压电平规格

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615081/ds250df810-cal_clk_in-voltage-level-spec

部件号:DS250DF810

您好,

我们对CAL_CLK_In引脚(如VIH和VIL)的电压电平是否有任何规格?

谢谢!

Antony


进行WEDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Antony,

    是的,CAL_CLK_In输入有VIH/VIL规范。 您可以在数据表的第8.3 节中找到它。 参数名称为VIH和VIL (2.5 V LVCMOS引脚)。

    此致,

    凯西