This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:低功率RS485请求更换MAX3471

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/614961/sn65hvd72-low-power-rs485-request-to-replace-max3471

部件号:SN65HVD72

尊敬的RS485专家:

我们想向您了解TI是否具有可与MAX3471竞争的超低功耗RS485?

3.3V

半双工

低功耗

MAX3471:

我们发现,在MAX3471中,SN65HVD72的功耗仍然很高,如果有任何错误,请纠正。谢谢。

此致

常春

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Iven,

    当设备被禁用(/re high,de low)时,HVD72的功耗实际上略低-它的ICC通常为100 nA,而不是1.6 uA。 MAX3471在仅启用接收器时具有较低的ICC,但它通过使用更宽的输入阈值范围来实现这一目的-它指定的最小差分输入阈值为-450 mV,而不是RS-485标准要求的更严格的-200 mV阈值。 我们目前没有一台设备具有此类行为。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    已理解。

    在客户的应用中,他们需要始终启用接收器以接收唤醒信息,并在低功耗情况下禁用驱动程序。

    因此,基于这一要求,MAX3471具有极低的功率1.6uA,只需保持驱动器禁用并保持接收器启用。

    我们没有任何端口来满足这一要求。 谢谢。

    此致

    常春