This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211-Q1:TUSB211的波形行为

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/614730/tusb211-q1-behavior-of-waveform-by-tusb211

部件号:TUSB211-Q1
主题中讨论的其他部件: TPS2549-Q1

您好,

我的客户正在使用TUSB211-Q1 (和TPS2549-Q1),有问题。

请参阅以下随附文件。

e2e.ti.com/.../4527.TUSB211-TPS2549-eye-pattern.xlsx</s>2549

 在未实施TUSB211-Q1 (和TPS2549-Q1)时,会出现类似过冲的情况,

通过实施 TUSB211-Q1 (和TPS2549-Q1),它得到了改进。

TUSB211-Q1是否会影响此改进?

(尽管我不知道TUSB211-Q1 (和TUSB2549-Q1)的工作原理是这样的...)

使用 级别1设置均衡器级别。

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuramochi-san,

    这一改进可能是TUSB211-Q1的副作用,因为此设备会在HS转换过程中修改电流。

    此致,

    迭戈。