This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS34C87T:RS-422保护TVS二极管结容

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DS34C86T, DS34C87T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615133/ds34c87t-rs-422-protection-tvs-diode-junction-capcitance

部件号:DS34C87T
主题中讨论的其他部件:DS34C86T

您好,

对于使用 DS34C87T和 DS34C86T的设计实施,我们需要在输出和输入线路上使用单向TVS二极管来保护设备。 我们有兴趣了解使用TVS二极管的可行性, SMBJ6.5A 具有  @ 7.6V典型值(VBR)约为5000pF的接线电容。如果 我们使用的数据速率是典型值1152k,此电容是否会增加设备应力或驱动器/接收器信号质量下降等问题?  

任何信息都很有帮助。

谢谢

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯蒂芬

    查看驱动器的VOH,它位于2.5V最坏情况下输出20mA。 假设5V VCC具有器件内部的10 % 压降,4.5V - 2.5V是20mA输出的2V压降,因此我们可以说在最坏的情况下输出阻抗为100Ω Ω。 结合TVS二极管的最坏情况5000pF,RC时间常数为500ns。 如果数据速率为115.2kHz,则提供8.68us的周期,因此每个位的宽度为4.34us。 考虑到500ns RC时间常数和该位宽度,您会看到上升时间略微下降,但它不会使信号降级到足以导致解释问题。

    显然,您的数据传输速率越快,就越有可能出现通信错误,但按照您选择的速率,这应该没问题。 但是,如果增加更多的TVS二极管,也会出现问题。

    此致,