请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS34C87T 主题中讨论的其他部件:DS34C86T,
您好,
对于使用 DS34C87T和 DS34C86T的设计实施,我们需要在输出和输入线路上使用单向TVS二极管来保护设备。 我们有兴趣了解使用TVS二极管的可行性, SMBJ6.5A 具有 @ 7.6V典型值(VBR)约为5000pF的接线电容。如果 我们使用的数据速率是典型值1152k,此电容是否会增加设备应力或驱动器/接收器信号质量下降等问题?
任何信息都很有帮助。
谢谢
斯蒂芬