This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1501:TLK1501的几个问题

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/614945/tlk1501-several-questions-of-tlk1501

部件号:TLK1501

尊敬的支持团队:

我的客户对TLK1501有几个问题,如所附的红色字体,您能对此提供帮助吗? 太棒了! e2e.ti.com/.../TLK1501-questions.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vera,

    我们正在为此进行努力。 我会尽快回来回答问题。

    谢谢!

    Luis Omar Moran

    高速接口

    SWAT团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题1:TLK1501 TX侧面IDLE1、IDLE2代码是否由引脚控制?
    如TLK1501数据表的图7所示,如果接收状态机不处于同步状态,设备将传输空闲并忽略TX_EN/TX_ER针脚。 一旦设备看到一致的字节边界控制返回到TX_EN/TX_ER引脚。 这使客户可以将TX_EN绑定为高值,同时仍为远程接收设备提供空闲时间以执行字节对齐。

    问题2.
    1)那么是否符合以下标准:在ACQ状态下获得1个有效数据或1错误传播(K 30.7)将进入同步状态?
    是,同步机器正在等待1个有效数据或错误传播(K 30.7)。

    2)检查状态,RX_DV、RX_ER、RXD的输出如何?
    在检查状态下,状态机正在查找有效代码,如果获得了有效代码,则重新建立链接,如果没有,则等待3个无效代码,并且链路丢失。

    B)处于ACQ状态时,我们能否保证对应侧收到3个连续K 28.5 负代码以进入同步状态?
    是的,设备设计为当处于ACQ状态时,收到3个连续的空闲状态或载波扩展后,状态机进入同步状态。

    D)在初始状态期间,SERDES需要发送K 28.5 负代码?是否有规则
    在初始链路连接过程中,仅发送空闲邮件通常不会出现任何问题。 只要BER可以接受,链路就应按预期持续发送数据。

    对于其他问题,请让我与团队确认一下,尽快收到反馈,我们正在处理此问题。

    谢谢!
    路易斯