This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS33:类似部件建议

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/614850/sn65lvds33-similar-part-recommendation

部件号:SN65LVDS33

大家好,

您是否知道SN65LVDS33PW在共模输入电压范围方面有什么类似,但由2.5V而不是3.3V供电?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bravos,

    我们指定2.5V Vcc电源的LVDS接收器没有那么宽的共模输入电压范围。 这些设备的范围是0到Vcc。

    此致,
    I.K.