This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS82:最大吞吐量的最大电缆长度(1904Mbps)

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/614905/sn75lvds82-the-maximum-cable-length-with-maximum-throughput-1904mbps

部件号:SN75LVDS82

大家好

您是否介意询问SN75LVDS82?
是否有一个索引,即最大吞吐量(1904Mbps)的最大电缆长度?
如果您有一些数据作为参考,您能否提供给我们?
当然,这取决于导线类型, 否则,

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    事实上,我们无法提供估计值 ,因为 这取决于交易者的特征和渠道损失。

    请查看以下应用说明:

    此致