This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD78DR RS485 IC详细信息

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615078/details-on-sn65hvd78dr-rs485-ic

您好,

我正在设计一个定制板,并且需要RS485收发器IC用于数据通信

我选择 了SN65HVD78DR IC

我还连接了电路。

由于我在RS485方面工作不多,因此我有几个问题要问  

1) A,B差分信号与+和-ve差分信号之间的共关系是什么。 我已经浏览过许多链接,其中很少有人建议A被视为 -ve信号,B被视为+ve信号。但在少数参考设计中,它的路由方式相反。 请将这些术语与我联系起来以避免

2) 此处使用的总线的差分电压电平为3.3V。如果其他连接的RS485设备的差分电压电平不同(例如5V/10V)会怎样?通信是否会发生? 如果是,在哪个v/g级别?

谢谢!

Chandan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Chandan:

    所有TI部件用于AB线的约定是A为+ve,B为-ve。 至于差分信号,如果您将3.3 V部件与其它电压结合使用,则无关紧要。 RS-485仅查找±200 mV的差分信号。 RS-485的输入电压规格为-7 V至+12 V。该范围内的任何电压都将正常工作。