This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1473:RS-485模式中的终端电阻器。

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1473

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/614600/sn65hvd1473-termination-resistor-in-rs-485-mode

部件号:SN65HVD1473

大家好,

我在 RS-485模式下使用SN65HVD1473收发器。 端接电阻器是否必须防脉冲?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Oscar:

    否,收发器不需要这种方法,通常不需要这种方法来确保系统的稳健性。 任何大电压脉冲都会导致高脉冲电流进入收发器设备(设计用于在一定程度上处理它们),并通过RS-485线路上的任何系列组件,而不是终端电阻。 唯一的例外可能是在故障情况下,端接的一侧对地或电源短路,或者存在较大的差分电压脉冲(这不是典型情况)。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Max,

    但是10欧姆电阻器必须是脉冲保护的,不是吗?

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这通常是一个好主意,因为任何较大的瞬态电流都需要通过这些串联电阻,因为它们通过收发器内的夹具结构进入接地。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max,

    典型的上拉和下拉电阻为560-470欧姆,它们是否必须防脉冲?

    最好的餐厅
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常不会,因为高电阻将限制瞬时事件期间流经它们的电流。 如果系统需要在特别严重的瞬变中生存,则使它们具有脉冲保护功能可能是有益的。

    最大