This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:TUSB7320/ XI引脚的绝对最大额定值

Guru**** 2929500 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/614734/tusb7320-tusb7320-absolute-maximum-rating-of-xi-pin

部件号:TUSB7320
主题中讨论的其他部件:TUSB8041TUSB9261

您好,

请让我谈谈XI引脚的绝对最大额定值。 我认为它应该是 -0.3V(最小)和2.45V(最大),像TUSB9261和TUSB8041一样。 我的猜测是否正确?

此致,

Satoshi /日本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    可以,您可以使用与TUSB8041中相同的值

    此致