This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927Q-Q1:RTA封装的散热垫尺寸?

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB927Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/614802/ds90ub927q-q1-thermal-pad-dimensions-of-rta-package

部件号:DS90UB927Q-Q1

DS90UB927Q-Q1的RTA封装散热垫的尺寸是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mark,

    奇怪的是,数据表中没有这项内容,我必须对其进行修改。 无论如何,您感兴趣的软件包类型是WQFN RTA软件包,其规格如下所示:

    您可以 在此处找到PDF机械工程图。  

    如果您需要再次查找软件包,您可以在 TI支持网站上查找软件包,这是一个非常酷的工具,许多人都不知道它存在。  

    如果这回答了您的问题,请单击绿色验证按钮验证以下解决方案,帮助其他人更快地找到解决方案! 如果您有其他问题或疑虑,请将其发送给我们,我将尽力为您解答。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nick,

    问题是4,50 mm 仅标记为参考尺寸,注意D要求查阅数据表以了解"有关暴露散热垫尺寸的详细信息"。 这意味着从数据表到RTA软件包图纸的信息可能会有所不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mark,

    您对尺寸标注是正确的。 我认为这些文档应该更符合您的喜好,我还提供了散热垫信息和推荐的土地图案。 我也找到了3D模型,但它是一个.BXL,我无法打开,因此无法查看,3D文件位于 此处。 您必须尝试看看这是否有帮助或提供更多见解。

    如果这回答了您的问题,请点击下方的绿色答案验证按钮,帮助其他人更快地找到解决方案! 如果您有其他问题,请随时按我的方式发送给他们。

    此致,  

    尼克

    散热垫尺寸:

    土地尺寸: