This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH926Q-Q1:电源噪声

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/614692/ds90uh926q-q1-noise-of-power-supply

部件号:DS90UH926Q-Q1

您好,


让我确认 一下以下规范的含义。

 Vdio  和Vdd33的“波纹噪声”是否高于“噪声频率”?

(例如,如果波纹噪声为40kHz,Vp-p为80mV,则不存在问题,因为噪声的Vp-p小于100mV,而且噪声频率小于50MHz。)

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    波纹噪声有一个频率分量,并应用于Vddio和Vdd33。
    正确,是,如果波纹噪声为40kHz,Vp-p为80mV,则不存在问题,因为噪声的Vp-p小于100mV,而且噪声频率小于50MHz。