This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:用于与TUSB4041连接的EEPROM的[板载编程工具]

Guru**** 2584125 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623783/tusb4041i-on-board-programming-tool-for-eeprom-connected-with-tusb4041

部件号:TUSB4041I

您好,

我们正在搜索 用于板载程序和附加EEPROM的[Windows Based Application Software]。

请告诉我们如何获取应用软件。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们将很快为您的电子邮件提供TUSB80xx EEPROM编程GUI。
    请注意,该工具仅适用于开发环境。 对于生产环境,您应该使用专业级EEPROM编程工具。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jorge,

    我们还需要“EEPROM编程GUI工具”来测试与TUSB4041I连接的EEPROM,  

    请按以下方式发送至我的电子邮件:

    vincent_chan@foxlink.com.tw

    感谢你的帮助。

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vicent,

    我将通过电子邮件发送该工具。 请随时将您的所有问题发布到新的E2E帖子中。

    巴西,
    Joel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    感谢您的支持。 我们下载了该工具,现在正尝试使用它来编程EEPROM。

    祝你一切顺利。

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jorge,

    我还需要“EEPROM编程GUI工具”来测试未来主板设计中与TUSB4041I连接的EEPROM。

    请按以下方式发送至我的电子邮件:

    santiagoelcabe@gmail.com

    谢谢,此致

    圣地亚哥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    圣地亚哥

    我会通过电子邮件向您发送详细信息。

    此致