This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 单端1.8V CMOS至3.3V LVDS收发器的部件

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDM31, SN65LVDS4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627313/part-for-single-ended-1-8v-cmos-to-3-3v-lvds-transceiver

主题中讨论的其它部件:SN65LVDM31SN65LVDS4

您好,

我正在寻找具有单个封装多通道的1.8V CMOS至3.3V LVDS收发器或驱动器和接收器部件。

我的速度要求大于1Mbps。

如果有人使用过,请告诉我。

提前感谢。

此致,

Nanjunda M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nanjunda,

    您的问题已分配给相应的应用程序工程师。 我们将尽快返回并给出答案。

    谢谢!
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    感谢您的回复。

    我找到了一个接收器部件 SN65LVDS4RSER,它在某种程度上符合我的要求。

    但我找不到任何驱动器或收发器部件来满足上述要求。

    如果有零件符合我的要求,请尽快告知我。

    谢谢,此致,

    Nanjunda M

    SN65LVDS4RSER
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nanjunda,

    我尚未找到您感兴趣的驱动程序。 您是否可以选择使用1.8V至3.3V电平转换器(例如 SN74LV4T124 - www.ti.com/.../sn74lv4t125.pdf) ,具有3.3V LVCMOS至LVDS驱动器(例如 SN65LVDM31 - www.ti.com/.../sn65lvdm31.pdf) ?

    此致,

    哈桑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hassan,

    感谢您的上述建议,我将继续进行此组合。

    再次使用时,对我选择的接收器SN65LVDS4RSET有一些疑问。

    建议将此部件用于3.3V LVDS输入和1.8V单端输出吗?

    我对此有疑问,因为没有为VCC 3.3V信号提供接收器规格,但VDD 1.8V有一个选项。

    此外,w.r.t "图22. “接收器等效输入和输出原理图”,这似乎很困难。

    请你帮我理解这一点。



    谢谢,此致,
    Nanjunda M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nanjunda,

    是的,SN65LVDS4 LVDS接收器与LVDS标准兼容。 LVDS输入实际上是差分输入,因此只要它是由LVDS兼容驱动器驱动,就不会出现问题。 VCC电源电压可以是1.8V或2.5V。 显然,2.5V VCC的功耗将高于1.8V VCC的功耗。 请查看数据表以查看随VCC而变化的其他参数。

    根据VDD电压,单端输出可以是3.3V,2.5V或1.8V电平。 因此,如果您对1.8V单端输出感兴趣,则应使用VDD = 1.8V。

    如果您还有其他问题,请告诉我,

    此致,

    哈桑。