This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2001D:TPS2001D封装SOT23(5)的RTM计划

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2001D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625006/tps2001d-the-rtm-schedule-of-tps2001d-package-sot23-5

部件号:TPS2001D

尊敬的专家

您能否告诉我 TPS2001D封装SOT23(5)的RTM计划?

感谢您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Jefferey:
    该部件现在正在采样,目标为RTM 4Q17。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Feifei  

    您是否有更详细的RTM信息? 在12月底或其他地方??

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    这是一个好问题。 通常,确切日期会根据多个变量而变化。 这就是我们通常为设备的RTM日期提供一个季度和一年的原因。 我假设RTM月份是本季度的最后一个月。 我希望这能帮助你:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萧如文:
    RTM数据的目标是11月底或12月初

    此致,
    费菲菲
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,

    我正在观看TPS2001D已投入生产!
    请问我什么时候可以知道CB文件更新? 或者,您可以先共享UL/CB文件。

    此致,
    公爵
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已有CB文件,请联系您的销售人员获取该文件。

    此致,
    费菲菲