This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041PAPEVM:是否可以为TUSB4041 EEPROM编程接口(具有VID 0451和PID 80FF)获取基于Microsoft Windows的EEPROM实用程序和Windows驱动程序?

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I, TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622318/tusb4041papevm-were-can-i-get-the-microsoft-windows-based-eeprom-utility-and-windows-drivers-for-the-tusb4041-eeprom-programming-interface-with-vid-0451-and-pid-80ff

部件号:TUSB4041PAPEVM
主题中讨论的其他部件:TUSB4041ITUSB8041

大家好,

我需要工具链来对TUSB4041PAP上的EEPROM进行内部编程,在EEPROM编程模式下,您还可以为打开的设备提供正确的驱动程序套件吗?

巴西

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们将通过电子邮件将其发送给您。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    我刚刚向您发送了一封包含所需信息的电子邮件。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jorge -

    我正在努力解决TUSB4041I的高电流消耗问题,该产品属于我们的设计之一。 我需要相同的EEPROM编程工具包。 可以发送给我吗?

    非常感谢,
    Scott Wilson

    Team Technologies
    1400 Eubank SE
    阿尔伯克基,NM 8.7123万
    505-291-0182
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott,
    我已经通过电子邮件向您发送了下载该工具的链接。
    如果您对该工具有任何疑问,请告诉我。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已经在自定义板上实施了TUSB4041i和TUSB8041, 并且需要EEPROM工具包。

    请将其发送给我吗?

    Rune。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rune:

    我刚刚向您发送了一个朋友请求;请接受,以便我可以通过私人消息向您发送文件。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过私人消息提供的实用程序。