This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF366:如何将DS90CF366 RGB666用作RGB565转换器?

Guru**** 2574945 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90CF366

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622918/ds90cf366-how-to-use-ds90cf366-rgb666-as-rgb565-convertor

部件号:DS90CF366

DS90CF366的输出为18位,为我们提供RGB666。如何使用DS90CF366生成RGB565信号,这意味着16位输出?

此致,

Pranitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们已收到您的问题,并已将其分配给应用程序以供查看和响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以就我的问题获得任何建议? [如何将DS90CF366用作RGB 565转换器?]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    18位(666)中只有两(2)个未使用的位。

    这里最重要的是  面板映射所需的内容。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Darryl Jeong:

    使用DS90CF366将LVDS信号从Freescale imx6 Dual/Quad转换为RGB显示屏。

    目前我对从  DS90CF366到显示器接口的RGB信号映射有疑问(使用SPWG/VESA/PSWG)

    如果我的位映射正确,请帮助我检查信号。

    附加了 Freescale imx6 Dual/Quad LVDS信号的TI反序列化器和位映射的原理图。

    我将R0和B0视为未使用的引脚,并在设计中将它们接地。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    来自Freescale imx6的映射将直接从DS90CF366映射。用户必须确保映射到显示屏的正确性,因为这不在我们的控制范围内