This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我没有部件号

Guru**** 2574945 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, HD3SS3212, HD3SS460, TUSB1310A, HD3SS3220, TPD6S300, TPD8S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627521/i-don-t-have-a-part-number

线程中讨论的其他部件:TPS6.5982万BQ2.5703万ATUSB320HD3SS460HD3SS3212TUSB1310AHD3SS3220TPD6S300TPD8S300

我开始研究USB 3.0 PD -我不需要通信,因为我正在寻找为便携式设备供电。 我需要PC提供高达3A的选项! 如果此IC具有蓄电池充电功能,也会很好  

是否有人有任何建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel您好!

    我们将您的问题分配给支持工程师,您很快就会得到回复。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel,您好!

    欢迎使用E2E! 目前,我们还没有面向大众市场的USB PD 3.0 设备。 对于涉及获取/吸入3A电流的应用,USB PD 2.0 设备也可以实现这一目的。 在这种情况下,我建议使用TPS6.5982万。 如果您的项目可以等到 2018年3月/4月,我相信我们将在大众市场上发布PD 3.0 设备。

    此外,您的应用程序需要PD 3.0 提供哪些规格,而PD 2.0 没有这些规格?  

    另外 ,我们的PD控制器没有电池充电功能,但它们可以很好地与BQ2.5703万A设备(电池充电IC)配合使用。 我希望这能帮助你:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 阿拉姆斯:

    感谢您的回复。  

    目前,我们正在深入研究具有3A@+5V电源的USB Type-C,但可能需要USB PD提供更高的功率。 我们目前正在搁置电池实施。 我开始了解 TPS6.5982万 -这与TI TUSB320的主要区别是什么?  

    我假设UBS PD 2.0 为我提供3A @20 V电压? 您是否知道或有任何有关实际可以提供此功能的主机计算机数量的文档?

    我可能不需要超过4A@5V的电压,如何使用 TPS6.5982万实现此功能 ?

    我还在研究用于USB 3.1 通信的FTDI FT601\ FT602芯片-是否可以与 TPS6.5982万正确连接? 您是否有任何其他芯片推荐用于通信方面-我们使用带有NIOS处理器的Altera Cyclone V与Qsys连接!  

    感谢您的所有帮助!  

    此致

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TUSB320是仅C型DRP控制器。 它不支持USB PD协议。
    对于超过5V @3A的VBUS电源,需要具有PD功能的控制器,例如TPS6.5982万。
    4A可通过TPS6.5982万使用外部电源FET来支持。
    USB3数据线路需要与外部高速多路复用,例如HD3SS3212或HD3SS460。 高速mux需要根据C型方向(可翻转)和/或操作模式通过TPS6.5982万进行控制。 请参阅TPS6.5982万/HD3SS3212/HD3SS460的3212的参考DSN/工具页以了解示例实施。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoon Lee:

    感谢您的快速响应。

    我阅读 了TI有关USB Type-C和电源传输应用和要求的入门知识,我有几个问题:-

    1.首先,添加USB PD似乎会使设计更加复杂。 您有多少台PC和笔记本电脑实际提供5A@20V电压的信息吗?  

    2.我能假设3A@+5V是所有PC和笔记本电脑的标准配置吗?(我知道C型越来越受欢迎,但如果只有A型连接器,我们可以始终使用适配器!?)

    3.我们非常喜欢单芯片解决方案(或尽可能紧凑)来控制USB Type-C 电源和MUX (听起来就像我需要USB 3.1 G1和G2吗?? ??)。 此外,我们希望\更希望它具有CC控件和DRP。  您是否有任何满足这些要求的芯片\解决方案以及 双通道差分2:1/1:3.1 1MB/Demux,或者要求太多?

    4.我正在考虑放弃USB PD的想法,使用2个带 双通道差分2:1/1:IPL2:USB 3.1 Mux/Demux的USB C型连接器-每个端口是否需要自己的电源\ DRP控制器,或者是否有单芯片解决方案?  

    5.对于 USB 3.1 G1 & G2 PHY收发器,您是否有任何芯片\解决方案与具有管道接口的TUSB1310A具有不同的微控制器接口? 还有哪些其他选项可用?  

    感谢你的所有帮助

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.大多数笔记本电脑提供高达3A的5V电压,而充电电压高达20V@5A (大部分为3A及以下)。

    2.如果端口仅支持Type-C (不支持USB PD),则支持的最大电压为5V@3A。  通过适配器支持传统USB连接,如与A型的连接。  

    3.如果只有Type-C,您可以考虑将HD3SS3220用于集成mux + Type-C控制器

    4. 每个端口都需要一个Type-C控制器

    5.不是我知道的。  我会将此查询转发给能够提供帮助的人员。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您是否有任何关于有多少台PC和笔记本电脑实际我们的外围设备提供5A@20V电源的信息?

    2.您是否有任何关于Type-C (无USB PD支持)如何标准化的信息,因此+3A@5V是\将用于台式PC和笔记本电脑?  

    3.从引物中可以了解到:“与USB 2.0 数据不同,mux/demux 不是可选的,并且是所有应用程序所必需的, 但USB Type-C插头 直接连接到主机(相对于插座)除外。” C型插头只能在USB C型电缆上找到,而在我们的外围设备上,我们将有一个C型母插座,因此我们别无选择,只能在设计中有一个复用器/解复用器,这是否正确?  

    4.如果我使用 HD3SS3220,并且我的外围设备上有2个USB Type-C连接器,我假设我会将Tx\Rx连接到外围设备的USB收发器\PHY\Controller,将TX1\RX1连接到第一个Type-C连接器, 将TX2\RX2连接到第二个Type-C连接器?  HD3SS3220似乎将控制  第一个C型连接器的电源\ DRP,但如何控制  第二个C型连接器的电源\ DPR?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请忽略我的问题4。 我刚刚在数据表中看到,对于每个连接器,我都需要一个单独的HD3SS3220,带有自己的电源/DPR控制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.我没有可提供20V电压的PC的相关信息。 笔记本电脑中的大多数Type-C端口主要是高电压(高于5V)的耗电元件,而仅提供5V
    2.请访问USB.org。 USB Type-C和PD规格是开放标准。
    www.usb.org/.../

    3.对于基于C型插座的应用,SS TX/RX多路复用是支持两个方向所必需的。 Muxsing可通过数字或离散高速mux组件实现。 对于具有主机/集线器控制器的应用程序,可以为一个C型端口分配两个下游端口,这样一个下游端口可用于一个C型连接方向,另一个用于另一个连接方向。
    使用带C型插头的固定电缆的直接连接(通讯座式对接)或加密狗型应用不需要额外的SSTX/RX多路复用。 有关详细信息,请参阅C型和PD型规格。
    www.usb.org/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另请注意,许多Type-C笔记本电脑随附提供20V电源的Type-C电源适配器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供有关MUX的信息-但是USB 2.0 信号上的MUX如何:-  

    在TI内,有关USB Type-C和电源传输应用的入门指南及其要求如下所述:-

    "USB Type-C规范规定,允许将线对(D+到D+和D-到D -)短接在一起,并创建存根。 但是,即使不是必需的,一些设计人员也选择在其系统中包括USB 2.0 MUX以进行改进
    信号完整性"

    我们应该怎样做——我们显然不愿意再增加一个芯片!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP1和DP2,DN1和Dn2可能短路,但使用最小短管。   

    请参阅Type-C技术指标版本1.3 中表3-5下的注释。   规格建议的存根不超过3.5 mm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你们的回复!

    1.对于配置为UFP的TUSB320和HD3SS3220芯片, 当它们连接到USB端口时,它们所连接的DFP将提供和提供的初始最小功率是多少?

    2.如果这些芯片\端口连接到USB 2.0 ,那么谁执行枚举?

    3.如果这些芯片被配置为UFP,那么如果USB Type-C充电器5A@+20V连接到我们的设备而不是USB Type-C充电器3A@+5V充电器,就会出现问题? 是否需要某种额外的保护? 是否有相关文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.它取决于接收器(您将其称为UFP)连接到的源端口的当前通告。  仅C型源端口可以通告:5V@3A,1.5A或默认值(900或500mA)(根据C型规格定义)。  详情请参阅C型规范。  Type-C规范中的4.11 1部分包含源CC终端参数。

    2. CC检测后,2.0 的Cb枚举应按照规范中的规定工作。  Type-C/PD控制器不参与USB枚举过程。  它们仅适用于C型特定CC协议握手。

    3.除非双方就连接的电压/电流达成一致,否则电压将保持@ C型连接的电压和电流。  初始连接时,将仅启用Type-C电压和电流。  如果两端都支持USB PD,则可以建立显式合同。  连接过程和协议在USB Type-C和USB PD规范中定义和记录,可从USB.org获取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此设计阶段,我们决定采用常规C型3A@+5V,而不是实施\使用USB PD。 您认为我们是否需要任何类型的保护电路来进行此类设计?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以考虑:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.为什么我应该使用 TPD6S300,而不是 像 TI电路保护USB Type-C中建议的那样使用TPD8S300?  

    2. TUSB320的VDD电源是否可以从与  之连接的C型的VBUS供电(VDD5),就像HD3SS3220一样? 对于这两种芯片,VBUS是否可以直接连接到它们的VDD和VDD5引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel,您好!

    两者之间最大的区别是,TPD8s300有全部四个D+/D-引脚用于保护,而TPD6s300有两个D+/D-引脚。 如果要将DP1/DP2和DN1/Dn2引脚短接在一起,则建议使用TPD6s300。 如果您没有将这些引脚短接在一起,则推荐使用TPD8s300。 我希望这能帮助你:-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢

    TUSB320的VDD电源是否可以从与之连接的C型的VBUS供电(VDD5),就像HD3SS3220一样? 对于这两种芯片,VBUS是否可以直接连接到它们的VDD和VDD5引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在数据表中发现了这一点:“如果VBUS保证低于5.5 V,则为TUSB320器件供电
    通过二极管可以实现”-我的设备是UFP,因此VBUS将依赖于我连接的PC \笔记本电脑USB端口-因此,我如何才能保证VBUS将低于5.5V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:当我使用您的集成电路(设置为UFP)时,我计划使用 LTC4415双4A理想二极管,其电流限制可调,将我的2个端口的功率相结合,为我的系统提供总功率。 但是,如果我希望将您的IC也用作DFP或 DRP,我需要启用哪种类型的(附加) IC \电路才能为连接到设备的外设供电? 我假设我要将墙上插座连接到 USB320 PWR端口(充当DFP),以便为设备供电,然后将电源直接连接到我的第一个连接到HD3SS3220 (充当UFP)的通信端口?!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起,我弄混了最后一句话

    我假设我要将墙上插座连接到USB320 PWR端口(充当UFP接收器),以便为设备供电,然后将电源直接连接到我的第一个连接到HD3SS3220 (充当DFP源)的通信端口?!