This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/DS90UB98-Q1:我的客户无法将我们的FPD-Link CAD文件(*.BXL)导入到Allegro/OrCAD中

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, DS90UB948-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628825/webench-tools-ds90ub948-q1-my-customer-is-unable-to-import-our-fpd-link-cad-files-bxl-into-allegro-orcad

部件号:DS90UB948-Q1
在“线程:LM3478”中讨论的其它部件,

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我的客户按照webench.ti.com/cad上的说明将脚本导出UltraLibrarian并使用Allegro运行它们。 他能够通过另一个部件(LM3478)成功完成此过程。 他无法使用我们的FPD-Link CAD文件(DS90UB948-Q1)成功完成此操作。 当他尝试使用DS90UB948-Q1执行此操作时,没有创建*。PSM文件会阻止Allegro完成此过程。

是否有人对如何解决此问题或解决此问题有任何想法?

-Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joe,

    我们将对此进行评估并回复您。 不过,可能要到下周初才会这样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joe,

    我们无法重现相同的错误。

    我们尝试导出BXL (DS90UB948-Q1),并成功导出到Allegro。 PFA Allegro导出文件供您参考。  

    e2e.ti.com/.../NKD0064A.zip

    谢谢!

    Raghavendra G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢更新Raghavendra。

    在通过Allegro运行脚本后,Allegro输出*。PSM文件时出现问题。 我们在获取*。dra或*。pads文件时没有问题。

    我们遵循的转换流程如下:

    .bxl --> UltraLibrarian -->使用Allegro打开脚本文件(“文件”菜单)>(Script)(builder.scr.txt)-->这将输出以下文件:

    DRA (工作)
    .PADS (工作)
    .PSM (不适用于我们的FPD-Link型号,但适用于我们的其他型号)

    谢谢,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joe,

    通过Ultra Librarian导出BXL后,您将找到以下文件。  

    您可以按照"readme.txt"文件中提到的步骤操作。

    [BXL -->超级库管理员-->.bat文件-->双击.bat文件]

    当您双击.bat时,您将获得 默认UL路径中所需的所有文件。

    运行.bat文件后,我得到了以下文件。 请查找屏幕截图以供参考。


    谢谢!

    Raghavendra G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    我发现builder.scr.txt文件中的好部分和坏部分之间存在差异。 好的部分LM3478_DGK_8具有以下脚本:

    技能负载"C:/UltraLibrarian/Library/Exported/Allegro/2017-09-28_15-52-21/builder.ile"
    技能更改工作目录"C:/UltraLibrarian/Library/Exported/Allegro /2017-09-28_15-52-21"
    Skill LB_createFootprint "C:/UltraLibrarian/Library/Exported/Allegro /2017-09-28_15-52-21/MUA08A-L.xml"
    脚本模式+i +n
    步骤pkg映射
    setwindow form.pkgmap3d.
    成形板架MUA08A-L.STEP
    形式pkgmap3d rotation_x 0
    形式pkgmap3d save_current
    pkgmap3d表格完成
    setwindow印刷电路板
    保存
    是的
    Skill LB_createFootprint "C:/UltraLibrarian/Library/Exported/Allegro /2017-09-28_15-52-21/MUA08A-M.xml"
    脚本模式+i +n
    步骤pkg映射
    setwindow form.pkgmap3d.
    成形板架MUA08A-M.step
    形式pkgmap3d rotation_x 0
    形式pkgmap3d save_current
    pkgmap3d表格完成
    setwindow印刷电路板
    保存
    是的
    Skill LB_createFootprint "C:/UltraLibrarian/Library/Exported/Allegro /2017-09-28_15-52-21/MUA08A.xml"
    脚本模式+i +n
    步骤pkg映射
    setwindow form.pkgmap3d.
    成形板座MUA08A.step
    形式pkgmap3d rotation_x 0
    形式pkgmap3d save_current
    pkgmap3d表格完成
    setwindow印刷电路板
    保存
    是的
    退出

    ===========
    而坏部件“DS90UB948TNKDRQ1”具有以下builder.scr.txt:

    技能负载"C:/UltraLibrarian/Library/Exported/Allegro/2017-09-28_15-43-45/builder.ile"
    技能更改工作目录"C:/UltraLibrarian/Library/Exported/Allegro /2017-09-28_15-43-45"
    Skill LB_createFootprint "C:/UltraLibrarian/Library/Exported/Allegro /2017-09-28_15-43-45/NKD0064A.xml"</s>0064
    退出

    ===========

    缺少一束线条。 我假设Ultra Librarian从.bxl文件创建builder.scr文件。 是否有方法验证.BXL文件是否已正确创建? 我使用的是超级库里安二进制读卡器版本8.2 .72。 创建零件的过程相同,在Ultra Librarian中加载零件;选择输出文件(Cadence Allegro 17.2 或更新版本);导出到所选工具;运行批处理文件;在PCB编辑器中运行脚本文件。

    请告诉我接下来的步骤。

    谢谢!
    格雷格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Greg,

    我们将检查并回复您。


    谢谢!

    Raghavendra G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raghavendra,

    此问题是否有任何更新?  您是否能够重现该问题?

    谢谢!

    格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Greg,

    是的。 我们可以复制包含您所获得的类似数据的相同文件。 这些是我们也要遵循的步骤。
    我检查了builder.scr.txt文件的不同足迹(DGK,RNL,NKD,RGT,PWP,RHD, ZQZ等)。 行数因印迹而异。


    谢谢!
    Raghavendra G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Raghavendra:

    感谢您确认。  是否有即将推出的解决方案或不同的过程来生成正确的文件?  请告知我,以便我可以生成正确的文件

    谢谢!

    格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Greg,

    现在,您可以使用16.1 to 17.1 选项并获取Allegro导出文件。

    当 我们使用17.2 或更新的选项导出BXL时,UL似乎没有提供正确的文件。

    同时,我们将与内部团队核实并联系您。

    谢谢

    Raghavendra G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Raghavendra,

    遗憾的是,我们无法访问Allegro的旧版本;我们从17.2 开始。  我测试了其它TI .BXL文件,这些部件使用17.2 成功生成。  您能否提供内部团队何时将获得解决方案的时间表?

    此致,

    格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Greg,

    我正在与这里的团队讨论同样的问题,我将很快回复您。


    谢谢!
    Raghavendra G