This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR111:DS100BR111

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111, DS125BR401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627927/ds100br111-ds100br111

部件号:DS100BR111
主题中讨论的其他部件: DS125BR401A

尊敬的先生:

使用 DS100BR111并在Attach处设置文件的客户,您是否可以帮助传输到.bin文件?

谢谢,Ian.e2e.ti.com/.../re_2D00_driver-config-setting.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:

    通常.bin文件用于生成EEPROM十六进制文件的可执行版本。 我注意到您的所有文件都是SigCon Architect配置格式。 在转换为.bin之前,我有一些问题

    1.您是否打算使用EEPROM? 如果是,您正在使用多少个EEPROM,哪些驱动器将与哪些EEPROM配合使用? 图表会很有帮助。

    2.是否可以使用SigCon Architect为所有这些驱动程序设置创建对应的EEPROM十六进制文件? 然后,您可以从这里使用HEX2BIN (sourceforge.net/.../)等免费工具 将十六进制文件转换为bin文件。

    谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Michael:

    感谢您提供信息。

    1.客户使用8个EEPROM (3U和7U中的每种4种配置)

    2.谢谢,我会要求客户在将来给我们发.h。

    谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Michael:

    请您帮忙吗?

    谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ian:

    我通过SigCon Architect首先生成.hex文件,然后使用HEX2BIN将文件转换为.bin。

    bin和.hex文件已添加到您提供给我的上一个附件中。

    e2e.ti.com/.../Redriver_5F00_Config_5F00_HEX_5F00_BIN.zip

    下次请参阅以下文章,了解有关如何创建十六进制文件的详细信息,以便将来需要时可以创建这些.bin文件: https://e2e.ti.com/support/interface/high_speed_interface/f/138/p/58.3561万/2143136</s>214.3136万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Michael:
    谢谢,我将按此方式进行工作。
    谢谢,Ian。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Michael:

    我想将1.hex转换为1.bin,并根据您的建议使用HEX2BIN,

    我在Attach网站上获得了1.bin,请帮助您检查我转换的.bin文件是否正确?

    感谢您访问help.e2e.ti.com/.../1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ian:

    是的,我相信这是正确的! 为供将来参考,您可以使用 一个很好的免费工具来检查.bin文件的内容,它是Hex Editor Neo。 在这里,您可以使用.hex文件的内容检查.bin文件的内容。 请注意,Hex Editor Neo将解析除数据之外的所有内容。 换言之,在Hex Editor Neo中查看.bin文件时,您只会看到灰色部分。

    我对.bin文件的内容以及这只是一个简单的测试还是一个实际的十六进制文件很好奇。 我提出这个问题是因为每个EEPROM插槽中的所有寄存器似乎都被编程为0x00。

    此致,

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Michael:

    非常感谢!! 感谢你们的帮助!!

    伊恩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Michael:

    我检查了从.hex传输的.bin内容,内容看起来是空的。 您是否愿意帮助检查我的错? 感谢你的帮助。

    e2e.ti.com/.../5672.1 .zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ian:

    基于您提供的.hex文件的.bin文件似乎没有任何问题。

    您在zip文件夹中提供的1.hex文件也为空。 十六进制文件内容应该是什么?

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Michael:

    下面是.cfg,.hex和bin at tatach,我根据您的描述通用的.hex从.cfg到.bin。

    请告知您错误的原因。

    感谢您的帮助。 IAN.e2e.ti.com/.../Release.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ian:

    我尝试在.cfg文件中加载多个配置文件,但似乎您使用了DS100BR111以外的配置文件来生成.cfg文件。 使用不正确的配置文件记录.cfg文件会导致分析错误。

    您能告诉我您使用哪个配置文件来生成此.cfg吗? 在这里,我应该能够帮助您创建. hex文件。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Michael:

    很抱歉混淆,是DS125BR401A。

    谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ian:

    请参阅随附的更正后的十六进制文件和bin文件。

    e2e.ti.com/.../Release_5F00_Corrected.zip

    我认为您所做的工作可能是在高或低级别页面中设置正确的配置,但不是从设备设置更新EEPROM插槽。 您必须单击"从设备更新插槽"才能更新突出显示的插槽(请注意,在"地址/插槽列表部分"表中选择了插槽0中的设备0xB0)。 然后,您可以“写入EEPROM Hex”文件以生成十六进制文件。

    确保插槽0已更新后,我生成了十六进制文件,然后使用"HEX2BIN.exe"创建二进制文件。 请注意,此二进制文件假定只编程了1个地址为0xB0的设备。 您需要在左上角添加"设备数量",以便对更多插槽进行编程。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Michael:
    非常感谢您的帮助。
    我再次执行此操作,可以重复正确的.cfg和.h
    感谢您的帮助,Ian。