This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB934-Q1:在功能未使用时如何处理GPIO引脚。

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628586/ds90ub934-q1-how-to-treat-gpio-pins-when-function-unused

部件号:DS90UB934-Q1

大家好,

能否告诉我我们应该如何处理934上未使用的GPIO引脚?

Q1)我们能否保持它们浮动?

Q2)如果用户想要下拉,他们是否可以直接连接到GND?

此致,

KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    如果不使用GPIO,则可以保持其打开/浮动状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Palaniappan-san,

    感谢您提供信息。

    如果客户想要降低到低电平,他们能否将这些针脚直接连接到GND?

    此致,
    KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    很抱歉回复延迟。 如果他们需要,他们可以将电阻降至低电阻,但最好使用10K欧姆电阻器。