This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 1000BaseT

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626806/1000baset

当以太网标准(802.3)定义的测试信号不可用/不可访问时,验证和验证1000BaseT设计有哪些选项?

我知道1000BaseT接口是一个同时双向多级接口,不能使用示波器探测。  

如果不能探测或模拟接口,如何描述或理解其在设计中的性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bernadine,

    要验证1000BASE-T应用程序,通常使用IEEE 802.3 合规性套件。 这将执行电池测试,以确保PHY和PHY设计符合1000BASE-T规格。

    我知道工程师很难按下"我相信"按钮,但IEEE 802.3 第40款PMA指定的测试旨在为您提供验证您的设计的工具,而无需在正常通信期间测量孔眼。

    模拟印刷电路板设计是另一回事。 除了考虑1000BASE-T的通道规格并验证您的PCB的MDI是否满足IL和RL的要求外,我们没有执行此操作的好方法。

    下面是一个应用说明,其中列出了Oscope供应商提供的一些IEEE合规性软件套件。
    www.ti.com/.../snla239a.pdf

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Rob,很遗憾,我们的系统设计可以与现成的卡片配合使用。  我们曾向该公司查询有关在芯片上激活"强制"测试信号的问题,他们告诉我们他们无法访问该信号。

    我已建议团队在UNH互操作性实验室对我们的系统进行测试  ,以使其具有特征。

    此致;

    Bernadine