This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP1.1474万:如何刷新显示器上的软件以及软件在哪里?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629059/pmp11474-how-do-you-flash-the-software-on-the-monitor-and-where-is-it

主题中讨论的其他部件:PMP1.1474万MSP-FET

您好,

我有兴趣获得PMP1.1474万 TI电源监视器来测试我正在制作的电源适配器。

我想知道我应该如何将软件闪存到芯片上,以及软件文件在哪里。

感谢您的任何帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,

    很抱歉回复延迟太久。 您是否仍然坚持这一点?

    如果是这样,要刷新软件,您首先需要一个MSP430编程器,如此MSP-FET。 客户需要将MSP-FET插头连接到4针插头。 客户需要的唯一电线是来自14引脚JTAG插头的VCC,GND,SBWTCK和SBWTDIO。

    此致,

    威廉