This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384A:连接RGB LCD

Guru**** 2536370 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623827/ds90cf384a-interfacing-rgb-lcd

部件号:DS90CF384A

您好,我正在使用DS90CF384AMTD将LVDS从控制器互连到RGB LCD。 使用RxOUT0-27作为RGB+Control信号,如数据表第5页所示(图4. “16灰度”测试模式(DS90CF384A)。 但我们在液晶屏上看不到任何图像。 我测量了适当的50MHz时钟ART RcCLK,但RES引脚 保持切换,所有的R,G,B信号也会发出噪音。 (*注*:LCD控制器软件也不完整,它是为具有不同分辨率的LVDS LCD配置的,因此也可能是软件问题)。 我可以执行哪些基本检查来确保不存在硬件问题。 请查找随附的示意图和建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们收到了您的问题,已指派一位应用工程师进行审核。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,请给出一些建议。 我还没有听到任何消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Pon,

    这听起来像是映射问题。

    必须确保在输入序列化器上映射的是输出序列化器上所需的内容。

    下面是业界遵循的建议映射的链接: www.ti.com/.../snla014.pdf

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darryl您好 ,感谢您的回复。 我们遵循了数据表第5页中的针脚映射(请参阅随附的快照)。 这与您分享的app.note中提到的完全不同。 我们哪里出了问题? 请帮助我们更好地了解数据表地图中的原因/不同之处。 根据app.note更改针图是否可以解决问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    不建议使用数据表映射。
    这是切换模式
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    图4.是“16灰度”测试模式(DS90CF384A),不是推荐的映射。

    此致,