This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB924-Q1:DS90UB924

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627938/ds90ub924-q1-ds90ub924

部件号:DS90UB924-Q1

尊敬的先生:

我们很好奇,在SerDes过渡期间,它会造成什么延迟?

为了更清楚地说明我的问题,一组LVDS视频信号从下图中的A传输到B需要多长时间?

我们是否对此进行了测试?

谢谢,Ian。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,LAN,

    从 UB927到UB924的远程GPIO控制的延迟小于15us。因此视频数据延迟也小于15us。您可以尝试GPIO信号测试。

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steven:
    对于924+927配置,我想我们可以使用24位模式的GPIO吗? 是吗?
    谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,LAN。

    此致,

    Steven