This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:PCLK模式下的双向控制

Guru**** 2463250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627173/ds90ub913a-q1-bi-directional-control-in-pclk-mode

部件号:DS90UB913A-Q1

尊敬的支持团队:

我们的客户使用PCLK模式。

但是,当从成像仪输入PCLK时,双向控制不稳定。

步骤如下所示。

(1)初始化913和914。

(2)初始化影像仪

(3)等待影像仪的PLL锁定

(4) 914至913双向控制(不稳定)

PCLK输入稳定(3),但双向控制不稳定。

是否需要等待来自PCLK输入的913和914的PLL锁才能进行双向控制?

此致,

 杉山正明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持团队:

    请您给我一些答案吗?

    此致,

     杉山正明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    为了实现双向控制通道的可靠通信,串行化器和反序列化器应具有锁定状态。 在从成像仪的PLCK达到最终频率后,建议应用数字复位1 (将reg 0x01[1]=1设置为914A,然后等待22ms,然后再恢复双向控制信道I2C命令。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Liam-san:

    感谢您的回复。
    我理解你提到的顺序。

    我还有一些问题。
    -仅在PCLK模式下需要此序列吗?
    ——能告诉我22毫秒的原因吗?
    -在PCLK模式下没有PCLK时,我是否需要此序列?
    在PLL锁定为丢失后,我是否需要此序列?
    -您是否正在为此序列更新数据表?

    此致,
    杉山正明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    请参阅DS90UB914A数据表中的第9.1 2节,了解对您问题的大多数答案。

    当锁定状态无效时,无论使用何种模式,您都不会尝试将914A I2C编程到远程串行器或远程I2Cslave设备,否则将不会通过转发通道返回ACK。
    914A的解串器数据锁定时间为22ms。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的连圣;

    感谢您的回复。

    我参考了DS90UB914A数据表中的第9.1 2节。

    外部 振荡器模式是否需要此序列?

    如何知道锁定时间(22毫秒)已过去? 我们是否检查0x1C[1](信号检测)?

    此致,

    杉山正明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的连圣;

    您能否回答这些问题?

    我们的客户正在等待这些答案。

    此致,

     杉山正明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,在内部SER时钟和外部振荡器之间切换时,外部振荡器需要类似的顺序。
    您可以通过I2C监控锁定引脚,或轮询寄存器以了解反序列化器上的锁定状态。 大多数客户都实施了计时器。