This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926Q代码配置

Guru**** 2463260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626561/ds90ub926q-code-configuration

有关原理图,请参见附件。
LVDS信号被转换为RGB888信号,不需要I2S信号。
请帮助提供I2C编程的详细代码,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们已收到您的问题,应用程序将在提供回复之前进行审核。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅第32页中的“d/s”,了解MODE_SEL设置。

    在大多数情况下,您不需要配置我们的UB926设备。它可以使用正确的Mode_SEL设置自动运行。

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个不用IIC接口初始化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。

    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    现在,设备Mode_SEL引脚浮动。作为示意图,如何配置代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    带有下拉菜单的IO,如果未使用,则为浮动,状态是1还是0?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ming,请参阅UB926数据表第32页,您可以在my.ti.com中下载ub926 d/s,它描述了使用差速上拉和下拉电阻器设置MODE_SEL时的工作模式。 您可以根据需要选择一种工作模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当未使用的输入引脚处于浮动状态且没有内部上拉或下拉电阻器时,则不确定。 对于输出引脚,您可以从d/s获得默认的"高"或"低"输出

    此致,
    Steven